Komponenten
Auf dieser Seite wird die Smart Button Factory näher beleuchtet. Durch einen Klick auf die entsprechende Nummer in der Leiste werden die einzelnen Komponentenbeschreibungen angezeigt. Mit den QR-Codes an der Anlage gelangt man ebenfalls auf das entsprechende Modul. Viel Spaß beim Erkunden der Smart Button Factory!


1. Kamera
An dem Roboter befindet sich ein InspectorP. Die Kamera kann mehrere Aufgaben erfüllen. Zum Einen kann die Position der Bauteile bestimmt werden, zum Anderen dient die Kamera der Qualitätssicherung der gefertigten Buttons.


2. Presseinheit
Dieses Modul setzt die einzelnen Bestandteile des Buttons zusammen. Die Presse besteht aus mehreren Teilen, einer ist davon ein Drehteller. Wird zum Beispiel die Aufnahme für runde Buttons befüllt, so dreht sich der Teller mit Hilfe eines Getriebemotors in die gewünschte Position. Diese Position wird durch einen SICK Induktivsensor (IQ10) bestimmt. Im ersten Schritt werden der Deckel, der individuelle Druck und die Folie miteinander verbunden. Im zweiten Schritt wird der Deckel mit dem Rückteil gepresst.


3. Stanze
Die Stanzeinheit sorgt dafür, dass der individuelle Druck für den Button passend gestanzt wird. Das Papier wird vom Roboter in die Führung eingelegt. Dort erkennt ein Reflexionslichttaster, ob ein Papier eingelegt wurde. Bevor der Stanzprozess startet, wird ein Vakuum erzeugt, welches das gestanzte Teil im Anschluss festhält.


4. Roboter
Der Roboter ist für den Transport des Buttons zuständig und den damit verbundenen einzelnen Komponenten. Der Greifer hat einen nach vorne positionierte Vakuum-Sauggreifer, um den Transport der Komponenten zu gewährleisten. Durch die Form kann im Magazinturm der Deckel oder auch die Folie gegriffen werden.


5.1 Magazineinheit Tray
In der ersten Magazineinheit werden die Buttonaufsätze (Rückteile) in Trays gelagert. Die Anzahl der Trays wird mit Hilfe von Distanzsensoren (DT35) überwacht. Sobald ein Tray leer ist, wird das nächste aus dem Magazin ausgeschoben. Das leere Tray fällt in die dafür vorgesehene Schublade.


5.2 Magazineinheit Tower
In der zweiten Magazineinheit werden die Vorderteile der Buttons und die Folien gelagert. Hier erfolgt die Füllstandsüberwachung mit Hilfe von zwei unterschiedlichen SICK Sensoren. Die Folien werden durch Ultraschallsensoren und die Vorderteile durch Distanzsensoren detektiert.


6. Drucker
Der Drucker erhält den Druckauftrag über die Prozesssteuerung, welche sich den Button von der Webseite herunterlädt. Er wird auf ein A6-Papier gedruckt, welches durch den Roboter zur Stanze gebracht wird. Bei leeren Druckerpatronen oder einem anderen Fehler, erhält die Anlage eine Benachrichtigung.


7. Monitor
An dem Info-Monitor wird das Dashboard für die Besucher angezeigt. Dabei handelt es sich um eine Webseite. Es wird dargestellt, wie viele Buttons und in welcher Form (rund oder eckig) diese bestellt wurden. Zudem erhält der Besucher die Info, wann sein Button vorraussichtlich fertiggestellt wird.