Lernanlage


Die Lernaufbauten

Die praxisnahen Lernaufbauten mit konkret geschlossenen didaktischen Aufgaben ermöglichen selbständiges Arbeiten an typischen I4.0 Fragestellungen. Durch Anbindung der Simulation entsteht ein direkter Bezug zur Smart Button Factory. Die Lernaufbauten können auch komplett eigenständig, ohne Smart Button Factory genutzt werden.

Die Lernanlage

Die Smart Button Factory ist eine Industrie 4.0-Lernanlage. Sie besteht aus einer physischen Anlage, die automatisiert Buttons in Losgröße 1 produziert, aus verschiedenen Lernaufbauten sowie einer Simulation, die sich mit den Lernaufbauten virtuell verbinden lässt.


Die Simulation

Die Simulation ist ein digitales Abbild der Smart Button Factory und wird mit den Lernaufbauten verknüpft, um so die Funktionalität in den Gesamtkontext der Anlage zu stellen.
Dadurch wird das selbst erarbeitete Ergebnis einfach und verständlich vermittelt.

Der Konfigurator

Hier kann ein individuell konfigurierter Button bestellt werden. Die Abholung muss an der Anlage erfolgen. Nutzen Sie zur Bestellung Ihr Smartphone oder Tablet. Falls Sie kein Smartphone bei sich haben, können Sie auch mit unseren Tablets Ihren Button erstellen.