Die Smart Button Factory


Zur Komponentenübersicht


Die Smart Button Factory ist eine I4.0 Lernfabrik, die individuell gestaltete Buttons in Losgröße 1 vollautomatisch produziert. Sie macht die Prinzipien der vierten industriellen Revolution hautnah erlebbar. Unterschiedliche Lernaufbauten sowie die Simulation vervollständigen das Lernkonzept der Smart Button Factory. Die Buttons werden im Internet per Smartphone, Tablet oder PC individuell gestaltet und bestellt. Mit Hilfe dieses Web-Konfigurators können Formauswahl (rund oder eckig), Hintergrundfarbe, Text und sogar Bilder zur individuellen Gestaltung genutzt werden. Das fertige Design wird durch die Bestellung von der Cloud an die Maschine übertragen, wo es dann vollautomatisch produziert wird.


Der Roboterarm, der das Herzstück der SBF darstellt, setzt sich in Bewegung, um die ausgewählten Teile in die Presse zu legen. Eine Kamera überprüft in Form von Anomalie Detektion mittels Künstlicher Intelligenz die Qualität der Buttonunterseite. Das individuell bedruckte Papier wird durch den Roboter in die Stanze gelegt und anschließend zur Unterseite in die Presse gelegt.


Auf die bereits in der Presse befindlichen Materialien wird die passende transparente Folie gelegt. Folgend wird die Oberseite mit dem ausgestanzten Papier sowie der Folie zusammengepresst, woraufhin in einem zweiten Pressvorgang die Unterseite hinzugefügt wird. Wenn diese Vorgänge abgeschlossen sind, wird der fertige Button durch den Roboterarm ausgeworfen und kann durch den Besteller abgeholt werden.